Relés de seguridad
Proteja su maquinaria o planta con los relais de seguridad. Funcionando como un relais regular, los relais de seguridad se diseñan más específicamente para poner funciones de seguridad en ejecución en muchos diversos ambientes. Nuestra gama extensa tiene todo que usted necesita asegurarse de que, ocurre un error, una respuesta segura y confiable esté iniciada.
Con los relais del control de la seguridad de Omron a los relais de la seguridad de Pilz PNOZ S4, los relais de la seguridad de la parada de emergencia de Schneider eléctrico a los terminales del PWB de IDEC Corporation, usted es seguro encontrar el relais de seguridad que usted necesita asegurar la operación segura del equipo y de la subsistencia de la ayuda su negocio y empleados seguros.
¿Cuál es un relais de seguridad?
Los relais de seguridad son los dispositivos que ponen funciones de seguridad en ejecución. En caso de un peligro, un relais de seguridad funcionará para reducir riesgo iniciando una respuesta segura y confiable así como monitor la integridad de su función.
Supervisando la maquinaria o las plantas para los errores potenciales, los relais de seguridad pueden prevenir lesión y reducir riesgo en el lugar de trabajo. Los relais de seguridad protegen a la maquinaria y a empleados, previniendo el reemplazo potencialmente costoso del mantenimiento y del equipo, así como asegurarse de que su negocio resuelva los estándares de seguridad requeridos.
¿Cómo los relais de seguridad funcionan?
Los relais de seguridad tienen una estructura clara y son simples funcionar. Son de uso frecuente conjuntamente con otros relais de seguridad, con cada una función específica de supervisión. Esto le permite supervisar salidas múltiples y medidas inmediatamente en una pieza única de la maquinaria. Es posible cambiar cómo cada relais de seguridad se utiliza con otros relais para alcanzar diversos resultados. El diseño y la funcionalidad de usar los relais múltiples de seguridad no es demasiado disímiles a los relais normales, con algunas excepciones. Como un relais común, los relais del control de seguridad pueden utilizar un contacto que pueda estar abierto o cerrado, sin embargo, los relais de seguridad tienen la capacidad de evaluar y de controlar las salidas basadas de las lecturas.
Los gracias a su diseño compacto y alta confiabilidad, relais del control de seguridad se han convertido en un componente integral de cualquier planta o la máquina en los cuales las funciones de seguridad tienen un papel a jugar. Si está instalado correctamente, un relais de seguridad continuará funcionando aunque una avería en el dispositivo ocurre o si una avería es causada por funcionar incorrectamente del sensor.
¿Cuáles son los diversos tipos de relais del control de seguridad?
Los relais de seguridad pueden ser sola función o de funcionamientos múltiples.
Solo relais de la seguridad de la función - supervisaban un tipo específico de actividad, los solos relais de la seguridad de la función se diseñan para proporcionar básico y las funciones avanzadas de seguridad, tales como retraso y supervisión de la velocidad. También se diseñan para ser utilizados en usos específicos tales como control de la dos-mano, apagar, y el control de la presión - las esteras y los bordes sensibles de seguridad.
Relais de funcionamientos múltiples de seguridad - usado en lugar de varios unidades del individuo de la solo-función. Los relais de funcionamientos múltiples de seguridad ofrecen muchas ventajas, incluyendo una instalación más simple y menos cableado. Porque pocas unidades individuales son necesarias, usar los relais de funcionamientos múltiples puede también liberar para arriba el espacio del panel, así como darle mayor flexibilidad de realizar cambios dentro del diseño o del panel.
relais Fuerza-dirigido de seguridad - los contactos de un relais fuerza-dirigido de seguridad se hacen para abrirse y se cierran por una guía conectada con la armadura. Si un contacto de NO se suelda con autógena, todos los contactos del NC mantendrán una distancia mínima de 0.5 milímetros cuando la bobina no se energiza. Asimismo, si un contacto del NC se suelda con autógena, todos los contactos de NO mantendrán una distancia mínima de 0.5 milímetros cuando se energiza la bobina.
¿Dónde usted encontraría un relais de seguridad?
Los relais de seguridad se encuentran a menudo en los dispositivos siguientes del control:
- controles de la Dos-mano
- Protectores movibles
- Cortinas ligeras, barreras ligeras, y rejillas ligeras
- Interruptores magnéticos
- Esteras de seguridad y esteras pressure-sensitive
- Dispositivos de tres posiciones
- Sensores sin contacto de seguridad
- Interruptores de seguridad
- Botones de paro de emergencia
Debido a donde se utilizan los relais de seguridad, se prueban mucho más riguroso compararon con los relais normales y tienen un porcentaje de averías mucho más bajo.
¿Por qué elija RS para sus relais de seguridad?
Como distribuidor autorizada más grande de Norteamérica del equipo industrial del control de fabricantes principales, usted puede reclinarse asegurado que nuestra gama de los relais de seguridad resuelve los estándares más altos de la industria del funcionamiento y de la seguridad para ayudarle a crear un entorno de trabajo seguro.
Si usted tiene un relais específico que usted necesita, por ejemplo un Pilz PNOZ S4, usted puede entrar en la marca y el modelo en la barra de la búsqueda. Alternativomente, usted puede enangostar abajo del resultado usando las herramientas de la funcionalidad de la búsqueda.
Sienta libre a contact a nuestro equipo de experts si usted necesita ayuda, y de usted no se olvidan que usted puede también encontrar consejo y fomentar la lectura en nuestro expert hub contento.
En orden: 30
En orden: 300
En orden: 2
Relais de la seguridad de RT7A, solo o en doble canal, C.C. de 24 V, seguridad de 5
En orden: 30
En orden: 300
En orden: 2